This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036VFR可以在端口3上工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600672/tusb2036-tusb2036vfr-can-t-work-on-port-3

部件号:TUSB2036

您好,

我们 有一个问题,即当Np3为HI/NPT0且NPINT1为Lo时,是否可以使用Port2/ Port3。

现在端口3不工作。

请提供您的建议以供参考。

谢谢。

此致,

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Eric,

    当NP3为高时,TUSB2036被配置为双端口集线器,并禁用其下行端口号3。

    因此,如果他们只想使用端口2和3,则需要将集线器配置为3端口集线器,方法是将Np3终端连接为低端口。

    随附的是为 2个端口配置的参考原理图。

    e2e.ti.com/.../6Mhz-Bus_2D00_powered-2_2D00_port-hub.pdf

    此致