This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:SPI闪存建议

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599918/tusb9261-spi-flash-recomendations

部件号:TUSB9261

大家好,我在设计中使用TUSB9261,当我检查TUSB9261实施指南文档中的SPI闪存建议时,文档中显示的所有5个闪存选项都已过时。您是否可以推荐 一个与相同使用和编程的闪存芯片 您的演示板(在电路编程中:使用USB端口将TUSB9261芯片连接到PC,使用TUSB9261 SPI线路对闪存进行编程)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mithun,

    您可以使用支持以下命令的任何闪存。

    TUSB926x引导代码/固件支持的SPI命令

     

    操作代码

    操作码名称

    操作码

    OpcodeReadJEDEC

    0x9F

    OpcodeWriteEnable

    0x06

    OpcodeWriteDisable

    0x04

    OpcodeReadStatus

    0x05

    OpcodeWriteStatus

    0x01

    OpcodeReadData

    0x03

    OpcodeFastRead

    0x0B

    OpcodePageProgram

    0x02

    OpcodeSectorErase

    0x20

    OpcodeBlockErase

    0xD8

    OpcodeChipErase

    0xC7

    OpcodePowerDown

    0xB9

    OpcodeReleasePowerDown

    0xAB

    OpcodeManufacturerID

    0x90

     MX25L1606E就是此类示例

    此致,  

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

      感谢您的回复,我购买 了TUS9261演示板,用 AT25DN512C-SSHF-B替换了板上的SPI闪存,它工作正常。

    谨致问候,

    Mithun Ceekala。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mithun,

    我很高兴您能找到适合您的项目的解决方案,如果未来需要任何支持,请随时打开新的胎面。

    此致,Roberto