This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万IF:在TIDA-0.0299万处重置引脚下拉电阻为2.4kohm

Guru**** 2807745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600397/dp83822if-reset-pin-pull-down-resistance-2-4kohm-at-tida-00299

部件号:DP8.3822万IF
主题中讨论的其他部件: Tida-0.0299万

大家好

您是否介意询问DP8.3822万IF?
在TIDA-0.0299万上,复位引脚下拉电阻 为2.4kohm。
是否可以使用10kohm进行下拉?
在 端口条件不确定的情况下,它是否用于低电平?

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-san,您好!

    DP8.3822万的重置引脚上有一个内置9千欧下拉电阻。 如果使用外部电阻器,建议使用大于9千欧的电阻。

    是的,外部下拉是在重置引脚上出现不确定输入情况时。

    此致,