This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:卸下NC引脚12和13

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600545/ucc21520-removing-nc-pins-12-and-13

部件号:UCC2.152万

大家好,

是否可以从UCC2.152万封装中完全拆除引脚12和13,以便为A和B VDDS,输出和VSS之间的功能隔离创造更多空间?

谢谢!

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jared:

    非常感谢您的关注。 是的,这是可能的。 但是,我们目前没有此部件。

    请告诉我申请情况。 您需要为您的应用申请多少间隙距离? 您使用的是哪种安全代码? 非常感谢。