This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万B:最新固件版本

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600166/tps65983b-latest-fw-version

部件号:TPS6.5983万B

您好,TI:

请提供4.35 TPS6.5983万B的最新固件(MAC请求)。这对我们来说很紧急。

还需要提供配置工具。

井中利奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Leo,

    我已经授权您访问,但如果您团队中的任何其他人需要访问权限,他们可以请求访问TPS6.5983万产品文件夹,请注意,这仅适用于Thunderbolt设备。 存储在mySecureSoftware站点上的是 最新的TPS6.5983万技术文档和配置工具,在本文发表时,这些文档和配置工具是v FW 4.35。

    此致,
    卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl,您好!

    感谢您快速给我发电子邮件,并 在论坛上处理此问题!

    非常感谢!

    -Omid