This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:低饱和度电平移位

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599996/iso5852s-desat-level-shift

部件号:ISO5852S

你好。 问题:9伏(去饱和引脚)过流保护的工作级别。 如何通过外部组件对其进行调节? 例如,我有一个600V/100A晶体管,允许200A。 我想将驱动器配置为400 A。这对应于IGBT晶体管上的~ 2V压降。 我不想键入一条长链的快速二极管。 是否有其他选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vladimir vladimir1,您好!

    我们的专家已收到通知,并将很快作出答复。

    此致,
    将托斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    您可以使用与去饱和二极管串联的齐纳二极管将去饱和阈值设置到正确的水平。

    谨致问候,

    熊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 但为什么开发者使用9V? 如此高的VCE阈值……我不会低估这个……4V 5V-ok,但9V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具体的原因。 为什么您认为4-5V更好?

    谨致问候,