This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:双摄像头同步

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600496/ds90ub953-q1-dual-camera-sync

部件号:DS90UB953-Q1

您好,

我构建了一个系统(OV2775+953)X2 +964,我想 使用964 FSYNC功能同步两台摄像机。

在当前HW上,964 GPIO0 输出FSYNC 15fps,953 GPIO3连接到传感器FSIN引脚,但即使我已启用传感器帧同步功能,也无法在传感器侧获得fsync信号。

我想知道需要哪些964或953寄存器  才能将FSYNC信号从964 GPIO0传输到953 GPIO3?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    DS90UB953-Q1是预发布产品,因此需要脱机处理此线程,此处的E2E论坛不讨论此线程。 请联系您当地的TI FAE,他们可以就此问题提供指导。