This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:用于VCC=0V操作的I2C总线

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600462/tca9554-i2c-bus-for-vcc-0v-operation

部件号:TCA9554

请告诉我有关Vcc:0V的I2C总线操作的信息,以下哪一项是正确的?

(I2C总线打开,Vcc为0V)

①The其他I2C总线为正常供电电压。

②Bus电源是对GND的接收器,I2C总线线路有不良影响(不移动等)。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Satoshi:

    IO扩展器未通电时的状态未定义。 我与另一位工程师核实了这一点,他说它通常会产生高阻抗,但它的剩余电荷可能会形成低阻抗接地路径。