This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:DS90LV804 4通道子LVDS中继器的使用

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150, DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600332/ds90lv804-ds90lv804-4ch-sub-lvds-repeater-usage

部件号:DS90LV804
主题中讨论的其他部件:DS10BR150,

尊敬的工程师

我想使用两个DS90LV804和一个DS10BR150作为8通道子LVDS中继器,如下方框图所示。

请告诉我这是可能的连接(每个通道的最大数据速率 小于 800Mbps)

提前感谢

轩尼诗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    轩尼诗,

    可以使用此设备组合。  我要提醒您,通过DS10BR150的典型传播延迟比DS90LV804快得多。  如果接口无法处理时钟和数据之间的偏差差异,电路可能无法正常工作。

    您可能需要用另一台设备替换DS90LV804或使用3台DS90LV804来保持传播延迟相等。

    此致,

    李