This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:关于外部电压提供给EN引脚且无输入电压故障时的行为

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600161/tps2065d-about-behavior-when-the-external-voltage-is-supplied-to-en-pin-and-fault-without-an-input-voltage

部件号:TPS2065D

大家好,

 

我们的客户想知道在没有输入电压的情况下向EN引脚和故障提供外部电压时的行为。

EN引脚为0.3V

-故障针脚为3.3V

我知道此设备由于外部电压而出现故障,因为它低于“绝对最大额定值”。

我的理解是否不正确?

如果没有,请告知我们您有任何疑虑吗?


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,
    如果EN引脚为0.3V,故障引脚为3.3V,则输入电压开路,设备无输出。
    由于EN和故障引脚电流在最大额定值范围内,因此设备不会损坏。

    Michael Tan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael-San,

    感谢您提供信息。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru