This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5851:多ISO5851共享一个故障引脚控制

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600359/iso5851-multi-iso5851-share-one-fault-pin-control

部件号:ISO5851

大家好,

一个简短的问题是,如果客户使用3个ISO5851作为高侧,那么连接所有FLT引脚并使用来自MCU的一个GPIO进行控制是否有任何副作用?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,

    是的。 FLT引脚采用漏极开路配置,不同驱动器的FLT引脚可以连接在一起。

    谨致问候,