This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:设备配置文件

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600043/ds90ub947-q1-device-profile

部件号:DS90UB947-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

团队成员:

我的ALP软件始终是 DS90UB925。 我查阅了947的用户指南,发现了这一点

您能与我共享该软件吗? 请同时分享948。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek,您上次是ALP的还原吗? 您可以尝试以下操作来检查UB947启动。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven:

    谢谢。 但我的屏幕仍然与EVM用户指南稍有不同。

    MU GUI不显示HDMI和HDCP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derek,您的UB947和ALP能否正常工作?
    我只为您展示一个演示,因为我没有与UH947 EVM板连接。 当您选择UB947时,它没有HDCP功能,因此请关注您的GUI,它适合您。


    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven:
    连接947 EVM,结果相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek,

    您是否检查过您的.../profiles中是否有UB947或UH947脚本?

    1.请确保您获得Ux947 EVM随附的所有USB的最新USB;

    2.您可以将硬件"USB重置为任何",请遵循本模块的使用指南,您可以在TI的网络链接中获得该指南;

    3.如果您仍然无法使EVM与上述解决方案配合使用,我已将文件单独发送给您。

    此致,Steveb