This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:AC耦合器盖要求,我可以使用较低的值吗?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0344, LMH0302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599944/lmh0344-ac-coupling-cap-requirements-can-i-use-a-lower-value

部件号:LMH0344
在“线程: LMH0302”中讨论的其他部件

您好,

我在3G-SDI设计中同时使用LMH0344和LMH0302 SDI均衡器和电缆驱动器。 我找不到合适的耦合电容器,数据表建议使用4.7uF,可能较高,以降低信号中的平均DC。 我想知道2.2uF是否足够,以便我们仍然可以使用0402封装。

是的,我知道0402封装中有几个4.7uF的盖子,但由于各种其他原因,我们无法使用它们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kevin:

    我使用了2.2uF电容器,能够以不同的SDI视频数据速率传递病理模式。

    此致,Nasser