This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:USB 2.0 速度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600137/hd3ss6126-usb-2-0-speed

部件号:HD3SS6126

你好

感谢您帮助回答此问题。

我正在查看HD3SS6126部件,希望确保2.0 的3端口网络接口能够支持480Mbps的传输速度,而不会降低信号。

它没有在数据表上的任何地方说明,但我比较了规格,它们似乎与竞争对手的规格相同,因此希望确保其工作正常

速度为480Mbps。

谢谢你

Gary