This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HGV-Q1:TCAN1042HVG-Q1是否可以在待机模式下移除VCC?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/600067/tcan1042hgv-q1-can-tcan1042hvg-q1-remove-vcc-at-standby-mode

部件号:TCAN1042HGV-Q1
主题中讨论的其他部件:TCAN1042HGV

TCAN1042HGV (非Q)数据表描述VCC 可以在待机模式下删除,如下所示,但在Q级数据表中找不到它,Q级设备是否也支持此功能?

低功率接收器通电
仅使用VIO针脚。 这允许移除VCC以进一步降低功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Stone,

    它们都具有此功能。 如果您查看表7.6。 在"电气特性"下,它指定任何后缀为"V"的设备,即"待机模式下不需要VCC"。