This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:作为主机的布告栏信息

Guru**** 2462410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599943/tps65982-billboard-information-as-host

部件号:TPS6.5982万

我假设答案是否,但如果TPS6.5982万设置为主机而非设备,并且与设备建立了连接,是否有方法读取该设备的布告栏信息? 看起来TPS6.5982万发送布告栏信息,但无法接收。 这是否正确? 也许这没有意义,但我想知道这是关于主机->设备连接的。

WST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,WST,

    简单的回答是不 您需要一台计算机来解码USB数据。

    但是,LeCroy Mercury T2C可以解码USB数据,您也可以在那里看到计费信息。

    谢谢!
    Eric