This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:TLK110软件重置持续时间。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599819/tlk110-tlk110-software-reset-duration

部件号:TLK110

您好,

我们需要对TLK110的软件重置持续时间进行澄清。
数据表提到软件重置需要200μs,软件也是如此
驾驶员应等待500μs。

如果TLK110可能会挂起,请您告诉我们
如果我们在软件重置过程中尝试访问TLK110 (MII操作),请在500μs?

此致
Kummi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kummi:

    在执行SW手提带序列时,TLK110应该不能执行MII操作。
    此外,在执行SW捆绑时,设备不应被MAC挂起,将数据发送到TX引脚。

    此致,
    罗斯