This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5981万:GPIOs是否在存在"VIN_3V3"之前处于活动状态?

Guru**** 2463050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/599874/tps65981-are-gpios-active-before-vin_3v3-is-present

部件号:TPS6.5981万

嘿,团队,

我对TPS6.5981万有一个关于GPIO的快速问题。 我希望能够使用GPIO启用最终提供VIN_3V3的切换器,但只有当GPIO输出高电压处于激活状态且VBUS上仅存在电压时,此功能才起作用。

在这种情况下,TPS6.5981万处于无电瓶(接收器)应用中,通过电缆提供5V (然后是12V)电源,并且只有在协商有效合同后,它才会将Vbus电压传递到系统,切换台, 然后通过GPIO启用(取决于正在建立的12V接收器合同),以便为TPS6591提供3.3V电压。 我的理解是,内部生成的LDO_3V3将出现在VIN_3V3之前,并且LDO_3V3用于生成GPIO电压,在这种情况下,可以正常工作。 有人可以确认吗?

谢谢!

此致,

Saqib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Saqib,

    正确,TPS6.5981万将在无电电池模式下从内部LDO_3V3驱动GPIO。

    谢谢!
    Eric