This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:Mac OS X驱动程序-使用Xcode 8构建

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617847/tusb3410-mac-os-x-driver---building-with-xcode-8

部件号:TUSB3410

您好,

我正在尝试按照本线程中的说明构建TUSB3410 Mac驱动程序:

https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/t/25.09万

我在OS X 10.12 (Sierra)上使用Xcode 8,但我在查找正确的编译器设置时遇到困难。  如果使用TIUMPSerial.xcodeproj中的原始设置,我收到的第一个警告是:

目标TIUM中的C/C++编译器无效驱动程序通用:4.0

如果我将所有编译器选项设置为"默认编译器(Apple LLVM 8.0)",我会收到以下错误:

为体系结构'x86_64 '选择了不支持的编译器'x86' 4.2

无法确定文件/users/davidg/drop/work-db/programming Projects/macSpec/TI_USBdriver/sourcecode.cpp类型的UMPSerialDriver.cpp的具体GCC编译器。

无法确定文件/users/davidg/drop/work-db/programming Projects/macSpec/TI_USBdriver/sourcecode.cpp类型的TIUMPPrimitives.cpp的具体GCC编译器。

无法确定文件/users/davidg/Library/Developer/Xcode/DerivedData/TIUMPSerial-hkovzvjhjrcfycgbekzhgdtgdcud/build/build/intermediates/TIMPSerial.build/Debug/TIUMPDriver Universal.build/DerivedSources/TIVCPSerial_info.c.code的具体GCC编译器

如果将“体系结构”设置设为任何菜单选项,则会得到相同的结果。  

如有任何帮助或建议,我们将不胜感激。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    出现此问题是因为旧驱动程序与新的操作系统版本不兼容。 我已将最新的操作系统驱动程序发送到您的电子邮件。请尝试。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否提供MacOS的最新驱动程序?
    然后我在组装驱动程序时遇到了相同的错误。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通过电子邮件将驱动程序发送给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也是,他们是否可以在Mac OS High Sierra中工作? jggr18@gmail.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要获取Mac OS 10.13 的驱动程序,还需要执行什么操作? 它们是否向后兼容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有得到答复。

    是否可以获得在10.13 上工作的驱动程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pascal:

    我通过电子邮件向您发送了此驱动程序版本。

    关于向后兼容性,此驱动程序版本适用于Beyond上的Mac OS 10.9。

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto您好!

    能否同时为我提供MacOS的最新驱动程序?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto您好!

    能否同时提供MacOS的最新驱动程序?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们已将驱动程序发送到您的电子邮件

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    是否也可以生成具有其他供应商ID的驱动程序? 由于驱动程序需要正确签名,因此我们无法独自完成此项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pascal:

    我通过电子邮件向您发送了我的评论

    此致,
    Roberto