This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406

Guru**** 2953140 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, PCA9306, TCA9617B, TCA9802EVM, TCA9803, TCA9802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620061/tca9406-tca9406

部件号:TCA9406
主题中讨论的其他部件: PCA9306, TCA9617B, TCA9802EVM, TCA9803, TCA9802

大家好,

对于新设计,I使用TI TCA9406 I2C电平转换器–从1.8V转换为3.3V电压电平。

到目前为止,我已经使用过TI PCA9306,但由于新设计需要支持800kHz模式,我更改为TCA9406

 

但是,我在使用新部件时遇到了困难,主要是信号完整性问题。

对于相同的PCB和相同的I2C主从,ne部件不工作–而旧部件不工作(100KHz /400kHz)。

 

我请你就如何纠正这一问题提出建议。

 

谢谢!

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi您好,

    您的总线上有多少电容?  您是否对其进行了测量?  您的上拉电阻值是多少。  我希望查看您的示意图,以验证连接和组件选择。

    您能否同时拍摄SCL_A,SDA_A,SCL_B和SCL_B的示波器  理想情况下,您将需要4通道o型示波器。  

    根据寄生剂的不同,此部件有时可能会由于单触发加速器而出现问题。  请注意,这是一个通过FET架构,不会隔离A侧和B侧之间的总线电容。

    如果您在使用此设备时遇到问题,我们提供的TCA9617B可用于缓冲和转换以用于快速模式加应用程序。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    我自己解决了这个问题, 我尝试在SCL/SDA线路上增加电容,这似乎提高了信号的完整性。

    我今天不在办公室,所以我不能附加信号的示波器,但我看到的是SCL和SCL上的峰值,当信号处于"0"时,即当另一个信号从"0"升至"1"时,就会发生这种情况。 这是如果每当时钟上升时,SDA就会出现显著的峰值。

     

    这是 原始架构:

     

    I2CS_SCL/SDA_S_H_2线路上有2Kohm上拉电阻器,电压为1.8V,此处看不到这些电阻。

    我所做的是从SCL和SDA添加一个400pF电容器到GND (接近J36)。

     

    您是否有更多意见?

     谢谢!

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi您好,
    这听起来似乎电容太大。 您将违反I2C规范。 我将等待并查看波形,然后再提供更多反馈。
    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    请参阅随附的波形。

    "I2C_A2"是具有增加400pF电容器的。

    谢谢!

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi您好,
    从SDA到SCL,您似乎有交叉耦合,反之亦然。 是否有带双绞线的线束,或者是否将其布置在主板上?
    -Francs Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francs,

    印刷电路板上无交叉耦合-使用线路板上的TCA9306时,信号完美。

    谢谢!

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi您好,
    您是指PCA9306还是TCA9406?

    如果您的意思是PCA9306给您提供完美的波形,那就没有意义了。 它没有上升时间加速器。 您之前发布的波形显示了噪音很大的波形以及交叉耦合的情况。 嘈杂的波形可能是您测量波形时使用示波器上的长接地导线的伪迹。

    您是否查看过缓冲区的本地去耦合盖? 它们是否靠近设备,您是否考虑过为VCCA和VCCB增加电容?

    此外,我是否可以查看布局。 我们通常在这里使用Altium,但我有其他可以用于其他应用程序的查看器。

    您可能还需要订购TCA9802 EVM以及TCA9803器件和TCA9617B器件。 TCA9802EVM允许您一次性填充两个器件以进行比较。 TCA9803可能是您的最佳选择,因为它具有最强的上拉强度(它在B侧具有恒定电流源,而不是上拉电阻,这节省了组件数量并具有更好的信号完整性。 它还具有用于下降边缘的转换速率控制,这对信号完整性更好。)

    Francis Houde
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francis:

    我正在考虑 将TCA9406设备用于新设计 (开始布局),我非常担心以下SI问题。

    我与之前使用TCA9406的人交谈过,他们认为在线路上添加电容器可以提高性能,但并未 完全 解决问题。  

    您能否告知(怀疑问题是交叉耦合-请参见下文)您是否可以提供详细的布局指导,以及您是否可以推荐去耦电容器或其他可以 防止问题的想法,因为我仍处于新设计的原理图/布局阶段

    谢谢!

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi,您好!

    在PCB设计方面,我建议您尽量缩短SDA/SCL线,避免它们之间太近。 随着彼此之间的距离越近,他们就越有可能相互耦合。 保持迹线短路有助于降低寄生电容。

    如果可能,切换的任何其他具有低阻抗的信号不应跨越SDA/SCL迹线,因为这些信号也可以相互耦合。

    您可能还需要注意电源,如果您使用开关稳压器,您可能会看到开关频率连接到SDA/SCL线路。 最好使用线性调节器来防止这种情况。 SDA/SCL线路不应超靠近电源线路(如果可能)。 SDA/SCL的切换频率可能与电源线路耦合,并导致电压波纹进入设备。 这也可能导致信号完整性问题。

    最后,使去耦电容器尽可能靠近VccA和VccB引脚,以帮助过滤电源可能看到的波纹。 您还需要在主板电源附近添加一个大型钽电容器。

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby:

    谢谢,我已经熟悉了这些要求。  

    我使用了100nF去水电容器(对于两个电源轨中的每一个),如果我们计算快速切换时间,是否可以?

    谢谢!

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi,您好!

    是的,100nF应该是好的,这是行业中使用的一个相当常见的值。 填充所有部件后,您可以将一个示波器放在电源导轨上(连接在Vcc引脚附近的去耦盖处),仅检查是否发现任何明显的不良纹波。

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shlomi您好,

    您是否考虑使用TCA9617B,这是一个缓冲转换器,但设计用于快速模式Plus (1MHz)?  这使您能够不使用上升时间加速器,但仍需要使用更强的上拉电阻器以更快速度工作的强度。   

    Francis Houde