This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:开机锁定问题。

Guru**** 2578915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB929-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620072/ds90ub929-q1-power-on-lockup-issue

部件号:DS90UB929-Q1

您好,

我们正在使用DS90UB929-Q1设备。 有时设备已开机,但似乎部分锁定。  我们有一个EEPROM,用于将EDID信息传输到具有串行器的HDMI I2C共享通道。  当串行器似乎被锁定时,它保持DDC-I2C总线高电压,从而禁用对EEPROM的HDMI接口访问。 如果我们让设备在断电一段时间后就可以正常工作。  我返回并验证了所有电源导轨是否稳定,PDB线是否已隔离并正确计时。 RES0,1至GND。 RES2至50欧姆接地。 NC0-8确实没有连接。 想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的问题,应用程序中的人员将对此进行审核和回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:
    是否连接了反序列化程序? 如果是,哪个反序列化器?
    请对DS90UB929寄存器执行内存转储。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在使用DS90UH926Q反序列器。

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否使用示波器监控DS90UH926锁定引脚并看到稳定的高水平逻辑(这意味着锁定永远不会下降到低水平)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Darryl:

    没有锁。 我检查了电缆。 我验证了LVDS的直通电容器。 我验证了短路和开路。 这很奇怪。 如果我让主板坐下,有时它会出现并开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HDMI时钟频率是多少? 是否可以提供DS90UB929寄存器的内存转储?
    哦,我刚刚注意到您说接收器是UH926;您为什么要将UB929与UH926混合?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Darryl:

    反序列化器是使用926设计的-无法更改。  使用串行器929是因为能够将单芯片用于HDMI输入接口。

    我会看看我是否可以得到时钟。  屏幕分辨率是800x400 x 6位色(共18位色) 我相信大约是25MHz。  我会得到准确的时钟。

    我包括了929的寄存器转储。

    20 80 00 DA 80 00 00 50 50 00 00 00 00 00 15 35 03
    00 00 02 8B 00 01 FE 1E A1 A5 00 00 0C 01 00
    00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 F8 00 A5 5A
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
    14 A1 1E 00 22 0C 00 00 00 00 02 20 02 06 44 00
    22 02 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 A8 00 40 18 00 40 00 00 00 00 00 00 FF 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 A8 00 40 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    5 F 55 42 39 32 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Darryl:

    很抱歉迟到了-正在处理其他几个问题。

    但HDMI时钟为33.3mhz

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Darryl:

    我以为IC是坏的,我换了一个新的IC。  完全相同的问题。

    我有点不明白为什么会出现此锁定问题。

    您是否可以提供任何其他资源?

    谢谢你

    肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Darryl:

    我更换了IC,但仍然有问题。 我现在包括一张有关临时区议会的电力轨时间的屏幕截图。

    请查看并与我联系以了解更多详细信息。

    谢谢你。

    肯尼亚

    e2e.ti.com/.../2017.1116万_5F00_150505_5F00_.pdf</s>15.0505万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ken:

    DDC-I2C上是否有上拉? 如果是,数值是多少,并被拉至什么电压?

    在保持高状态之前,DDC-I2C引脚的范围快照会很有用。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Darryl:

    我们在DDC_SCL和DDC_SDA上有4.7Kohm上拉电阻器,用于RX_5V (监视器+5V) EEPROM VCC也连接到RX_5V。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Darryl:

    以下是原理图的副本。  请查看。  当串行器复位后,我将向您发送EEPROM快照。

    谢谢你。

    Ken.e2e.ti.com/.../TI-Serializer.pdf