This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:12位HF与LF与10位模式之间的数据帧链路问题

Guru**** 2569805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616829/ds90ub933-q1-data-frame-link-question-in-12-bit-hf-vs-lf-vs-10-bit-mode

部件号:DS90UB933-Q1

大家好,

可以帮我解决这个问题吗?

               我在数据表中看到有一个28位的消息结构,它根据您是处于12位HF,LF还是10位模式而有所不同。  我正在尝试了解如果934配置为12位模式,而933在10位模式下运行会发生什么情况(由于本地端重置事件,因为933的默认寄存器条件似乎是10位模式)

谢谢,Dan  

[LE-解锁]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    后续问题:

    933侧I2C总线上的器件之间是否有I2C通信?当在934禁用I2C_pass_thru时,该串行器端的I2C通信不会影响解串器934 I2C总线? 我在933数据表中看到了第26页(共52页)的图25,但这并不一定是这个问题的答案。

    谢谢,Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果933处于10位模式,而934输出处于12位模式,则在934中仍应能得到10个"可用"位,并忽略其他两个位。  对于不同的配置,有一个较旧的应用说明可能会有帮助:www.ti.com/lit/an/slla300/slla300.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能可以描述客户尝试做什么的具体情况。

    当I2C直通被禁用时,反序列化程序无法与远程串行化程序进行通信。 请查看www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf的表3
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ankur,

    感谢您的意见。 我在本说明中没有看到任何适用的内容:www.ti.com/lit/an/snla222/snla222.pdf。 您能告诉我您认为哪些部分可能会有所帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2017年10月26日[LE]解锁支柱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan,
    很抱歉,现在已在网站上发布。

    此致,
    Steven