This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:广告牌项目中的USBCV测试失败。

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/617603/tps65982-usbcv-test-fail-in-billboard-item

部件号:TPS6.5982万

大家好,

USBCV是USB命令验证器的USB合规性测试。

并且布告栏项目中的测试结果为失败。

你有经验吗?


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    请提供有关此问题的更多详细信息吗? 您的配置中是否启用了USB布告栏?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    这仍然是一个未决问题吗?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    是的,它仍然开放。

    USB CV测试的日志文件,如下链接所示:

    文件:09 % 2013年32月33日 Test%20(4).html

    根据CV测试日志,它显示BCD版本不正确。 (F/W设置为1.10 (110h),而不是1.21 (121h))。 请确认这是否是根本原因。 或者我们可以尝试使用什么固件设置来解决问题。


    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    测试链接未正确连接。 您是否可以将文件附加到您的评论中?
    此外,您能否确认TPS6.5982万上使用的FW版本?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:

    非常感谢您的帮助。

    附加的布告栏测试-失败报告。

    我的固件版本是2.12

    e2e.ti.com/.../Billboard-Tests-_2D00_-Failed-_2D00_-2017_2D00_08_2D00_09-13_2D00_32_2D00_33.html

    e2e.ti.com/.../TV.pjt


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    是否可以将低区域文件更新到最新版本的固件?

    以下是所附的最新固件版本: e2e.ti.com/.../tps6.5981万_5F00_2_5F00_6_5F00_v0001.12.05.bin

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:

    感谢您的帮助,更新低区域确实可以解决bcdVersion问题。

    CV测试期间出现另一个问题。

    请提供帮助吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    是否启用了配置中的任何布告栏字符串?
    请分享您的PJT文件,我将查看是否有任何错误。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:

    感谢你的帮助。

    e2e.ti.com/.../TV_5F00_0905.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:

    对PJT文件有任何评论?
    我们在USB命令验证程序测试中仍存在问题(3.1 .6.3 .1为NG)

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    您正在使用的PJT文件似乎是使用配置工具的版本2.15 生成的。 您是否可以使用TI.com中的最新版本配置工具创建项目文件?

    您可以从以下链接下载最新版本:  

    谢谢!

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Eric:


    感谢您的建议,3.10 配置工具可以通过USBCV广告牌。

    我发现3.10 配置工具的低区域二进制文件v 0001.12 .06比0001.12 v.05更新。 这是否是解决布告栏测试问题的根本原因?


    此外,我们能否在支持DP的笔记本电脑上测试广告牌功能? 因为台式机可以通过USBCV广告牌测试。

    但是,当笔记本电脑检测到时,USBCV将显示未找到设备。

    谢谢