This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将LVDS信号转换为CSI-2

Guru**** 2855480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386, DS90UR910-Q1, DS90UR905Q-Q1, DS90UH947-Q1, DS90UH940-Q1, DS90UR907Q-Q1, DS90UB947-Q1, DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614881/convert-lvds-signal-to-csi-2

主题中讨论的其他部件:DS90CF386DS90UR910-Q1DS90UR905Q-Q1DS90UH947-Q1DS90UH940-Q1DS90UR907Q-Q1DS90UB947-Q1DS90UB940-Q1

大家好,

有人对LVDS转换为CSI-2有任何想法 请帮助我吗? 我还不知道。

谢谢大家,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bang,  
     
     对于FPD LVDS至RGB数据,请使用FPD LVDS接收器,如DS90CF386。 此处 的其它FPD LVDS接收器http://www.ti.com/lsds/ti/interface/flatlink-fpd-link-lvds-for-lcd-products.page 也可能工作,具体取决于所需的位分辨率和数据速率。 遵循DS90CF386与DS90UR905Q-Q1 => DS90UR910-Q1 (请参阅DS90UR910-Q1数据表,第1页)。

     

    可能的总解决方案:DS90CF386 => DS90UR905Q-Q1 => DS90UR910-Q1


     
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel,您好!

    非常感谢您的帮助! 我将遵循您的解决方案。

    此致,

    感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    我需要使用4通道数据+ 1通道时钟转换CSI-2输出,但我读的DS90UR910-Q1输出只有2通道数据+ 1通道时钟。 那么,您能帮我用4车道数据+ 1车道时钟来转换CSI -2吗?
    谢谢!

    此致,

    感叹号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bang,

    很抱歉,我们的产品组合中没有4通道+ clk CSI -2输出设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Jeffery Pfarr:

    我的解决方案是将LVDS转换为CSI-2:LVDS => DS90UH947-Q1 => DS90UH940-Q1 => CSI-2。  

    我对DS90UH947-Q1使用单LVDS (4数据通道+1时钟),因此DS90UH947可以支持1920x1080p,1080,每秒60帧? DS90UH947可以传输的最大位数是多少? 是否可以达到2Gbps?

    我期待您的回复。

    此致,  

    感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bang,

    940解串器似乎具有可选的2或4通道CSI-2输出,具有一个时钟通道和多达2个FPD-Link III输入。 947串行器接受LVDS输入(18或24位RGB)并具有多达2个FPD链路III输出。 如果您需要HDCP (取决于设备版本),WUXGA (1920 x 1200分辨率),170 MHz的最大像素时钟频率和5.95 Gbps的最大吞吐量,这两种设备都支持HDCP。 我已要求支持这些设备的工程团队评论支持1920x1080p 601080 60 Hz帧速率以及他们想要强调的任何其他应用程序详细信息。 从我的角度来看,您的解决方案可能会起作用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffery:

    非常感谢。 您能否帮助我设置DS90UH947-Q1仅使用4通道数据LVDS + 1通道时钟?

    如果我使用4通道LVDS + 1时钟输入,输出1或2通道FPD Link III?。

    祝你度过美好的一天!

    此致,

    感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不能使用:

    DS90UR907Q-Q1 => DS90UR910Q-Q1

    DS90UR907网络链接是:

    www.ti.com/.../ds90ur907q-q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeong:

    我了解您的解决方案。 但我需要将LVDS转换为4通道数据+ 1通道时钟CSI-2,因此我无法使用DS90UR907Q-Q1 => DS90UR910-Q1。

    您可以帮助我了解DS90UH947和DS90UH940。

    此致,

    感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bang,

    DS90UH947自动检测DS90UH940,我需要一个比"这样您就能帮我了解DS90UH947和DS90UH940"更具体的问题?"

    顺便说一下,您是HDCP采纳者吗?

    www.digital-cp.com/licensing

    如果不能,则可以使用DS90UB947和DS90UB940。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,这些设备将支持1080p
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeong:

    感谢您的帮助。

    我的问题是:

    1.我使用2通道数据LVDS + 1通道时钟输入DS90UH947-Q1,输出1或2通道FPD Link III?。 在这种情况下,DS90UH947-Q1是否可以支持1920x1080p 601080 60帧/秒?

    2.我知道DS90UH947会自动检测DS90UH940,所以如果我只使用1通道PFD链路III输入DS90UH940,DS90UH940输出1或2通道CSI-2?。 DS90UH940可以传输多少个最大比特率?  

    有关详细信息,我使用Hitachi DI -SC233摄像头。 信号输出为LVDS。 我只使用2通道LVDS数据+ 1通道时钟。

    期待您尽快回复。

    此致,

    感叹号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我想要设计模块将LVDS信号转换为MIPI CSI-2,所以我决定使用LVDS -> DS90UB947-Q1 -> DS90UB940-Q1。 我读过数据表中提到需要在DS90UB947和DS90B940之间连接STP或同轴电缆。 在同一个PCB上,我只能使用DS90UB947到RIN+/RIN- DS90UB940的DOUT+/DOUT-跟踪连接吗? 如果可以,适合此情况的阻抗有多少? 如果没有,您能否帮助我了解一下DS90UB947和DS90UB940之间的STP或同轴电缆连接?
    此致,
    Bang Duong