This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法找到TI设计PMP4.007万

Guru**** 2459850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618679/can-t-find-ti-design-pmp40070

您好,先生,

1.我已获得下图所示的有关PMP4.007万的信息,但我无法从TI wrbside找到任何详细信息,是否有任何原因?

我 在设计中看到TPS2.5725万,但我也无法从Web端找到它,它有什么功能? 可以 替代它的另一个IC是什么?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chentsu:

    此参考设计从未正式发布。 我们实际上正在为最新的IC更新此设计。 目前我无法共享最新文件,因为设计的核心IC尚未发布。

    您能告诉我您在哪里找到了这张幻灯片吗? 我想纠正这一点,以减少进一步的混淆。

    谢谢!
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    chentsu,TPS2.5725万已作为自定义部件发布,我们不会为新的机会进行推广。 因此,PMP4.007万将不会发布。 但我们已经有了更新参考设计(大多数内容与PMP4.007万相同,但删除了PD控制器)。 它可用于评估降压-升压功率级。 当然,如果您想要C型PD功能,则需要连接外部PD控制器板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    谢谢,理解,感谢您的解释。