This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:关于CDP模式下的USB认证测试

Guru**** 2550580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620661/tps2547-about-usb-certification-test-at-cdp-mode

部件号:TPS2547
主题: TPS2546中讨论的其他部件

大家好,

 

我们的客户希望使用CDP模式并获得“USB徽标”。

因此,他们将在CDP模式下进行" USB认证测试"。

您有任何疑虑吗?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideto,您好!

    TPS2547与2.0 和3.0 兼容。 如果对CDP模式应用程序下的特定认证有任何疑虑,我必须回到团队。

    如果对此有任何疑虑,我一定会告知您。

    此致,
    Jimmy Hua
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmi-San,

     

    感谢您的回复。

    我期待着收到您的意见。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmi-San,

    感谢 您的支持。

    你能告诉我这件事的进展吗?

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru-San,

    我目前正在联系一位之前处理此部件的专家,以了解USB认证是否存在任何问题。 一旦我听到他的回声,我就会尽快回到你身边。

    此致,

    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmi-San,

    我非常感谢你们的合作。

    我期待着收到您的意见。

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TPS2547 CDP可以通过USB认证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,永强三,

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你们的合作。

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的孙永强

    TPS2546能否通过 USB认证? 我们在  SDP / CDP模式下,4.9 A出现故障:主机测试J/SE0_NAK (EL_9)。

    D+中的SDP模式测试K超过20mV,D-通过。 D-中的CDP模式测试J超过20mV,D+通过。 你有什么建议吗? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AJ,

    欢迎使用E2E! 请将您的问题重新发布为新的主题吗? 此线程现已解决,发布新线程将导致我们的工程专家最快的响应:-)