This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS386EVM:P1和P3管座引脚

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618636/sn65lvds386evm-p1-and-p3-header-pinouts

部件号:SN65LVDS386EVM

EVM上不清楚如何将P1和P3管座固定-请提供指导,以便我们可以识别管座上的每个管脚并将其与EVM原理图相关联

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    本文档中EVM的原理图,BOM和图片: http://www.ti.com/lit/ug/sllu013/sllu013.pdf

    我认为P3被固定如下:

    和P1/P2已固定,如下所示:

    此致,

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,I.K.,

    用户指南(SLLU013)指出,如果查看具有50欧姆输入阻抗的示波器的LVTTL输出,则可能需要更改电阻器。

    从第2-5页:

     

    LVTTL输出电阻是否为50欧姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bravos,

    LVTTL输出不是50欧姆。 请参阅数据表第18页上的等效输入/输出示意图:
    www.ti.com/.../sn65lvds386.pdf

    此致,
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表输出特性图(图5和图6)显示的V-I曲线表示等效输出阻抗(来自曲线斜率)大于等效电路中显示的5欧姆。 仅通过使用斜率(取决于输出电流),阻抗看起来像~ 33 - 50欧姆。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       数据表中的图5和6显示了从0mA到大于60mA输出或吸入的Vo特性。 但是,Iout的ABS最大值显示为12mA。 负载超过12mA是否可以接受? 如果是,为什么图5和图6显示负载超过12mA是可以的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bravos,

    是的,V-I曲线表示输出阻抗高于5欧姆,如数据表(www.ti.com/.../sn65lvds386.pdf)图13所示的简化示意图所示。 对于设备支持的-12至12mA的输出电流,电阻在25至35欧姆之间。

    此致,
    哈桑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bravos,

    输出电流高于12mA是不能保证的,设备可能已损坏。 此外,当输出电流增加时,输出电压VOH降低,VOL增加。 您可能会违反输出电流较高的接收设备的VIH (最小值)或VIL (最大值)值。

    此致,
    哈桑。