This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:询问以太网中继器/再定时器解决方案建议

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A, DS125BR401, DS110DF111, DS110DF410, DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621093/ds125br401a-asking-for-the-ethernet-repeater-retimer-solution-recommendation

线程中讨论的其他部件:DS125BR401ADS125BR401DS110DF111DS110DF410DS125BR820

器件型号:DS125BR401A

大家好,
客户希望设计以太网解决方案。
请您为以下设计要求推荐相应的解决方案吗?
VDD电源为3.3V。

1.重新计时器或重新驱动器是否更适合此设计?
2.我们推荐的1lane解决方案是什么? 该芯片位于10G PHY inphi CS4227和带有10G 1x1 SFP+笼的子板(包括板对板连接)之间。DS125BR401是否适合此应用?
3.我们推荐的4通道芯片解决方案是什么? 该芯片位于10G MAC BCM5.6172万至2x2 SFP+固定架之间。 DS125BR401是否适合此应用程序?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    对于需要满足主机眼罩的SFP+应用,我更喜欢使用Retimer,如DS110DF111 (1x1通道) 或DS111DF410 (4通道) ,以便在放置和抖动控制方面提供更大的灵活性。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    感谢你的帮助。 我可以确认4通道解决方案部件号是DS110DF410吗? 或DS111DF410?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    4通道设备为DS110DF410

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,
    我可以问一些关于DS110DF410和DS125BR401A的问题吗?
    如果我们需要支持10G-SR/10G-LR/10G-CR应用程序
    哪个部件适合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    这两种设备都适用。  对于需要在系统边缘击打特定眼罩的应用,DS110DF410是首选。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    但这两种设备都支持 链路链路(IEEE CL72)?

    由于Broadcom方面的一些问题

    ==>否则,在使用连接到IEEE标准链接伙伴的DAC时,可能会出现互操作性问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    DS110DF410不支持IEEE CL72。  它将断开10G-KR系统之间的链路均衡培训连接。

    DS125BR401A或DS125BR820可以作为线性均衡器传递模拟信息。  

    此致,