This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/AM26C32:能否获得TINA TI SPICE模型?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31, TINA-TI, AM26C32, AM26C31, SN65C1167E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620912/tina-spice-am26c32-could-i-get-tina-ti-spice-model

部件号:AM26C32
主题中讨论的其他部件:TINA-TI,AM26LV31 AM26C31SN65C1167E

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,团队。

我要求成为客户以了解TINA TI SPICE模型。

我想知道你能不能给我。你能吗?

AM26C32

AM26LV31

AM26C31

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山

    遗憾的是,这些设备的TINA SPICE模型 不可用。 您是否可以  使用类似设备的型号? SN65C1167E/1168E是1168是具有 TX和RX信道的5V RS485收发器。 www.ti.com/.../toolssoftware

    但我找不到AM26LV31的任何信息。 如果您愿意  ,我们可以请求为该设备生成新模型,这可能需要一些时间。  请告诉我您的想法。

    此致,

    好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,好山。

    非常感谢。
    我们可以制作3个设备的SPICE模型吗?
    制作新的SPICE模型需要多少时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我与工作台团队确认一下。 我将为您提供最新信息。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,郝山。

    感谢您的支持。

    对此有何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山

    很抱歉,工作台团队仍在进行评估。 一般来说,TI通常向 客户提供IBIS收发器模型,这些模型描述了器件的IO电气特性,这是    应用中最关注的问题。 到目前为止,SN65C1167E 是我们 开发  的唯一一款SPICE模型的RS485设备。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,郝山。

    感谢您的支持。
    此业务量为每年100万系统单位。
    这不是您优先考虑的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山

    很抱歉耽误你的时间。 我已将请求传递给工作台团队,并将其设置为高优先级。 在3台设备中,您是否具有优先级?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,郝山。

    谢谢。
    这就是我想要优先考虑的问题。
    进展如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉更新太晚了。 我正在努力尽快获得响应。
    此致,