This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS250DF410或DS280DF810可以支持16GFC (14.025G)?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619529/ds280df810-ds250df410-or-ds280df810-can-support-16gfc-14-025g

部件号:DS280DF810

你(们)好

我发现DS280DF810的描述 是"包括10.3125 Gbps,12.5 Gbps等子速率"。

它是否还支持16GFC (14.025G)? 如果是, 我应该 修改哪个寄存器或设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    DS280DF810重新计时器部件号在重新计时模式下确实支持14.025Gbps速率。 用户可以通过以下SMBus通道寄存器设置将有问题的再定时器通道编程为此速率:

    地址      值    备注

    0x60     0x20      14.025G速率(28.05G)

    0x61     0x46      14.025G速率(28.05G)

    0x62     0x20      14.025G速率(28.05G)

    0x63     0x46      14.025G速率(28.05G)

    0x64     0xFF      最大PPM容差

    0x18     0x10      设置为除以2

    0x09     0x04      启用分隔器选择超控

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师