This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:CDR解锁和锁定时间问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/616980/ds125df1610-question-of-cdr-unlock-lock-time

部件号:DS125DF1610

您好,

对于TI的16通道重新计时器DS125DF1610FB,我使用10G以太网(10.3125Gbps)。

没有数据输入时,CDR解锁时间是多长?

输入数据后的CDR锁定时间是多长?

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解锁时间非常快,因为它由正在取消断言的信号检测电路触发。 它将达到数百微秒的速度。

    DS125DF1610 CDR锁采集规格(根据数据表)在100毫秒内。

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rodrigo

    请问,DS125DF1610数据表中的哪一页具有CDR锁定时间规格?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDR锁定时间虽然具有特征,但数据表中未列出。 对于默认设置,CDR锁定时间不会超过100ms。

    真诚地,

    Rodrigo Natal

    HSSC应用工程师