This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:开机序列识别错误

Guru**** 2545810 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619812/tusb9261-recognition-error-by-power-up-sequence

部件号:TUSB9261

尊敬的专家:

我的客户在开机时遇到识别错误。

他在TUSB9261演示板和客户板之间进行了比较实验。

从结果中,它具有 VDD (1.1V内核),VDD33V和VDDA33之间的关系通电顺序和波形。

请您说明问题所在并解决。

我感谢你的大力帮助和事先的合作。

此致,

Shihichi

e2e.ti.com/.../examination-of-TUSB9261-recognition-error--.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否提供客户主板上的功率调节器数据表?
    它们能否缩短VDD11和VDD33的斜坡时间?
    演示板大约有250US,而客户的板大约有1ms

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    感谢您的回复。

    (1)它们使用EN5312QI (Altera)

    (2)我会让客户尝试缩短坡道时间。

    请查看随附的文件并确认我的理解。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

    e2e.ti.com/.../reduce-the-ramp-time.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我希望客户尝试缩短VDD11和VDD33的斜坡时间,您文件中的图片更像是电源导轨之间的"延迟"时间。

    请查看下面的图片,其中显示了我的意思:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    感谢您的回复。

    我了解您希望客户做什么。

    我会让他们确认和反馈。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    Shihichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    我可以获得您请求的数据。

    它可以提高错误率。

    他有几个问题,请您提供建议吗?

    请参阅随附的文件。

    ——问题

    1.当VDD11上升时间更快时,错误率会大大提高。
    考虑了哪些原因?
    2.根据结果,可能会导致电源开始时出现轻微差异。
    你怎么看?
    3.根据数据表和勘误表,VDD11需要更快或同时上升,上升或特定电压的起点是什么。
    在这种情况下,您能否提供电压。  
    模板很有用
    4.演示板VDD11的时间在VDD33上升时上升,是否有任何问题?
    ---
    感谢您的大力帮助与合作。
    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.一般而言,您不能拥有非常慢的斜坡,也不能拥有非常快的斜坡,第一个斜坡将导致不确定状态,第二个斜坡将导致大过冲,这不仅与TUSB9261有关,而且与任何给定的数字电路有关。
    2.是的,您必须满足通电要求。
    3. VDD和VDD33可以同时启动,或者VDD可以在VDD33 (10us)之前启动,如果您无法确保VDD在VDD33之前同时启动,则您必须确保在两个电源导轨都稳定之前都已确认GRSTz。
    4.没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Elias:

    感谢您的回复。

    我已将您的答案发送给客户。
    如果他们还有其他问题,我会再问你们。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elias:

    我确认您的评论并有疑问。

    请问您有什么建议?

    根据您的答案3,VDD可以在VDD33 (10us)之前启动。

    10us规格来自哪里?

    我无法找到任何文档(数据表,应用说明等)

    ---

    3. VDD和VDD33可以同时启动,或者VDD可以在VDD33 (10us)之前启动如果您无法确保VDD在VDD33之前同时启动,则您必须确保在两个电源导轨都稳定之前都已确认GRSTz。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shinichi:

    您能否确认GRSTz对客户设计的时间安排? 只要GRSTz在电源轨有效后保持低电平2毫秒,功率斜坡定序就不会对设备性能产生影响。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!

    感谢您的回复,

    我将与客户分享此信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Shinichi:

    客户是否有任何进一步的更新?

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN,您好!

    感谢您的回复。

    我会确认客户,然后提供反馈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    信一

    我现在要结束这个话题。 如果客户有更多问题,请在此处发布以重新打开线程或开始新线程。

    此致,
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN,您好!

    感谢您的回复。

    我理解这条线已接近。

    如果客户有其他信息,我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致,

    信一