主题:LP5912中讨论的其他部件
您好,
我们的电路板上有一个DP8.3867万IRPAP。 它连接到FPGA,后者将提供MAC。 MAC尚未实现。 我们在使PHY工作方面遇到了一些困难,所以我想知道是否有人可以提供一些建议。
RX_DV/CTRL被配置为绑定模式3,因此启用自动协商。 RX_D4和LED_1都配置为带模式1,因此广告功能设置为10/100/1000M (ANEG_SEL1=1, ANEG_SEL0=0)。 所有其他带式引脚都配置为模式1,引脚RX_D6除外,该引脚处于模式3以禁用RGMII接口。
电源,RBIAS和与其连接的电阻器均已检查,且它们均具有预期值。 当RESET_n保持在低电压时,也会检查束带针脚,电压符合预期。
这里有两个问题:
1.当主板连接到PC且以太网电缆被识别时,确定的速度为100m,而不是1000M。 PC以太网适配器的速度也设置为自动协商。 所以我认为这意味着自动协商失败了吗? 我尝试了不同的以太网电缆,结果都是100Mbps。 有人能提供一些关于原因是什么以及如何解决问题的见解吗?
2.我用六台不同的计算机尝试了主板,其中4台可以建立100Mbps的连接,另外两台表明没有以太网电缆。 这两台计算机都有英特尔以太网适配器。 这是不是兼容性问题? 还是巧合呢? 使用不同的计算机时,导致不同结果的原因可能是什么?
谢谢!
林美