This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:BMC-PROT-GSC-REC故障

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620666/tps65986-bmc-prot-gsc-rec-fail

部件号:TPS6.5986万

下面是一个故障。  是否有解决方法?

 

15.

TDA.TDA.TDA.TDA.9 2.2

BMC-PROT-GSC-REC

失败

 

 

PT_3_12_BMC_PROT_GSC_REC_GET_SrcCap

 

>>未从DUT收到硬重置消息或消息捕获不完整,

验证协议捕获并确认故障

 

失败

 

 谢谢!

Vichet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kunvichet,

    您能否附上完整的报告和失败案例的捕获?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DK_5F00_SC7.1717万_5F00_PHY_5F00_PROT_5F00_GRL_5F00_USB_5F00_PD_5F00_Report_5F00_8_5F00_15_5F00_2017-5_5F00_52_5F00_45-PM.pdf</s>2017

    报告全文见附件。

    谢谢!

    Vichet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kunvichet,

    您在TPS6.5986万上使用的固件版本是什么?
    您能否提供您的.pjt文件?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6598x应用定制工具版本2.15

    谢谢!

    Vichet

    e2e.ti.com/.../17.0719万-_2D00_-5PDOs.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kunvichet,

    该工具的最新版本是版本3.08。 能否从TI.com下载该工具的最新版本并重试测试?
    您可以从以下网址下载该工具: www.ti.com/.../tps6598x-config
    自版本2.15 以来,我们已修复了许多问题,我想确认您未发现已修复的问题。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    新固件似乎修复了某些问题,但也引入了其他问题。  以下是测试结果。  "旧硬件上的结果"列具有旧固件,"新硬件上的结果"列是根据您的建议使用最新固件编程的。  

    测试区域

    旧硬件上的结果

    新硬件的结果

    备注

    USB PD

    通信引擎

    失败(GSC- REC测试失败)

    失败(获取上限测试失败)

    GetCaps测试在当前硬件上失败。 GetCaps仍在具有旧TI固件的旧硬件上传递。

    确定性引擎

    通过

    失败(PD.VNDI.E5。 源容量测试失败)

    PD.VNDI.E5。 源功能测试在当前硬件上失败,但在以前的硬件上通过。 这也可能是因为新的TI固件更新问题

    类型C功能

    通过

    通过

     

    宠物

    不适用

    通过

    Quadramax

    通过

    通过

     

    互操作性

    不适用

    通过

    谢谢!

    Vichet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vichet:

    您能否解释旧硬件和新硬件之间的硬件变化。 您是否还可以确认两个主板上的配置相同,只有固件下限区域不同?

    谢谢!
    Eric