This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3411:数据表参数不完整

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3411, HD3SS3411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621190/hd3ss3411-datasheet-parameters-incomplete

部件号:HD3SS3411

您好,

HD3SS3411和HD3SS3411-Q1数据表未指定AX/Bx和AX/CX引脚之间允许的建议/最大电流。

此外,数据表未指定SEL或oen引脚的电容。

此外,请概述HD3SS3411和HD3SS3411-Q1版本在实践中通常会有什么区别(例如,性能方面)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    很抱歉耽误您的时间,我正在查找此信息。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Elias

    您希望了解相关信息时有什么想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    HD3SS3411设计用于不同的接口协议(FPD链路,LVDS,PCIe Gen II,III,XAUI和3.1),并且该设备经过测试符合这些标准。
    也就是说,允许的电流取决于您正在使用的协议。 作为无源开关,该设备可以支持超大电流,甚至超出每个规格定义的限值。
    您需要支持多少电流? 如果您可以提供有关您的实施的更多信息,我们可以查看它。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    豪尔赫

    我从数据表中看到,Ron和dRon参数显示的测试条件为-8mA (这些值希望也适用于+8mA的电流),这对于应用来说足够了。 我提出这个问题,因为此应用的电流目标尚未完全固定(可能接近20mA), 与其他TI (和竞争对手的)多路复用器部件相比,数据表似乎缺少通常预期会出现的数据。

    在设计的这一阶段,更重要的数据表问题是我在帖子中提出的第二点:"此外,数据表未指定SEL或oen引脚的电容。"

    另外:"此外,请概述HD3SS3411和HD3SS3411-Q1版本在实践中通常会有什么不同(例如,性能方面)。" 这将适用于高性能的非汽车应用。 换言之,在非汽车应用的-Q1设计中是否有一些性能优势?

    此外,目前最关键的问题是确认TSW参数的值是否正确,如数据表中所示(而不是例如0.5 Us)。 (请注意,如果TSW如数据表中所述是正确的,这显然会使部件成为任何地方都可以使用的最快的开关CMOS多路复用器(我们应用中的一个重要特征)。)

    请尽快与我联系,了解此问题和输入电容问题。 以下是一些其他问题:

    a)数据表中提到"自适应跟踪",但对它的解释不多。 请进一步解释什么是自适应跟踪,为什么要实施自适应跟踪,以及这些设备在性能方面与未采用自适应跟踪的部件有何不同。

    B)请确认多路复用器信号路径的频率响应向下延伸至DC。

    C)数据表的应用部分建议在开机时不断言(高),仅在电源稳定时断言(低)。 始终保持低度的缺点是什么? 设备是否应正常工作?

    d)设备评估板可访问RSVD引脚,允许将其设置为高或低。 请说明RSVD输入如何影响设备功能。 它是否会影响自适应跟踪功能?

    e)数据表不指示多路复用器是先断后断,还是先断后断。 请说明这一点,以及在两个信号均已启用或两者均未启用时重叠时间的持续时间。

    f)数据表的推荐工作条件显示,信号通路共模电压VCM可高达2.0V,而差动电压VdiffPP可高达1.8V。 后者意味着差分电压Vdiff可以是+/-0.9V,这意味着信号对中任一信号的最大接地电压可以是(VCM +(Vdiff/2)=(2.0V + 0.45V)= 2.45V。 这种电压仅比差动输入/输出引脚电压2.50V的绝对最大额定值低50mV。 这是否意味着差动电压和共模电压不能同时达到数据表的最大值;或者数据表是否存在一些错误?

    g)请确认该器件(例如,具有数据表中预期的性能)可以正确处理单端信号在信号路径对的两个信号上复制的情况。 在常见的差分信令应用中,与此类似的是空闲(无)信令情况,例如3.1 中和其他地方使用的。 请确认更一般的差分信号(Vdiff始终为0V)和VCM以任意方式任意快速变化(0V至2V之间的任意位置)的情况应该能够得到适当的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    SEL和oen电容信息目前不可用,我们需要分配资源进行测量(为了推动此请求,您的业务案例将需要此请求)。

    以下是我对您的咨询的反馈:

    A)有必要询问设计人员此技术的优缺点-我会在收到信息后立即回复。

    b) HD3SS3411可被视为无源过滤器,因此其性能可扩展至DC。

    c)在加电时应取消断言,这可确保设备正常运行,并且它是其加电顺序的一部分,如果未执行此步骤,HD3SS3411很可能不会正确响应。

    D) EVM设计为与更多器件配合使用,因此,当HD3SS4311安装在此电路板上时,RSVD终端预计将不会使用。

    e)设备应先制动,但我需要与设计确认,我会尽快提供反馈。

    f)此规格有一个折价,不能同时使用两个MAX值。 我们包括这些值是因为每个参数的实际最大值。

    g)可以处理复制的单端信号,只需确保其电压不超过VCM限值。

    此致,
    迭戈。