This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:关于TPS6.5982万广告牌测试报告

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619870/tps65982-about-tps65982-billboard-test-report

部件号:TPS6.5982万

大家好,

您是否有USB CV工具上的TPS6.5982万广告牌测试报告? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    我们没有USB CV工具的广告牌测试报告。 要确保TPS6.5982万上的计费功能正常工作,请参阅以下E2E线程: e2e.ti.com/.../56.5985万

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:

    客户希望TI能够提供TPS6.5982万广告牌测试报告,证明TPS6.5982万符合USB CV标准。
    请帮你解决这个问题吗? 谢谢。

    此致,
    公爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    我正在调查此事,并将尽快向您提供最新信息。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:

    您能帮我们更新状态吗? 谢谢。

    此致,
    公爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    我正在与Daniel一起处理同一个问题,但有不同的主题。 您可以在此处遵循该主题: e2e.ti.com/.../61.7603万

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:

    当前结果是布告栏项目失败?
    我的客户只需要TI提供测试报告,证明TPS6.5982万支持USB CV广告牌项目。

    此致,
    公爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Eric:

    我可以知道TI有TPS6.5982万广告牌报告吗?

    此致,
    公爵
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郭先生,您好!

    我无法找到TPS6.5982万布告栏报告。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    如何证明TI TPS6.5982万符合广告牌功能?

    客户希望TI能够提供报告。 谢谢!

    此致,

    公爵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭先生,您好!

    TPS6.5982万支持1.2 .x公告板版本,因为FW版本1.12 .02 (根据FW发行说明)。 请参阅以下片段:

    谢谢!

    Eric