This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297EVM电缆长度与衰减

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297EVM, LMH1297, LMH0384, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619570/lmh1297-lmh1297evm-cable-length-vs-attenuation

部件号:LMH1297
在Thread:, LMH0384,LMH0324中讨论的其它部件

客户正在评估用于① Ω 和② Ω 连接的LMH1297EVM。

是否有来自发射器侧的振幅信号?

①Normal操作;

②Abnormal操作;

在①的情况下,测试结果是正常操作。

 ⇒两个EVM的LED均亮起(绿色),SDI监视器显示出来。

但在②的情况下,测试结果是异常操作。

 ⇒接收器EVM的LED不亮,SDI监视器不显示。

我认为原因是电缆衰减,我想知道从发射器端获得振幅信号的方式。

顺便说一下,在扩展的100 m + 20 m 的情况下是正常操作。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    如果接收器EVM的LED未亮起,则意味着LMH1297EVM无法锁定到传入信号。 我认为这是由于200 m 电缆的插入损耗太大,使LMH1297EVM无法平衡和实现锁定。

    SDI输出VOD的基线振幅设置为800 mVpp。 此VOD可以增加Reg 0x68[6:0]。 有关详细信息,请参阅LMH1297编程指南中的3.15 第2节。

    即使您增加了SDI输出VOD,您仍将达到无法均衡信号的电缆长度。 您能否提供有关设置的更多详细信息?

    1.您运行的是12G-SDI吗?
    2.摄像头是否发送任何特定的测试模式,还是仅发送实时图像?
    3.您使用的是什么电缆? 这是5.5 吗?

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San

    感谢您的快速回复,

    我回答了您的问题,请参阅下文。

    ----------------
    1.您运行的是12G-SDI吗?
    ⇒客户正在运行HD-SDI。

    2.摄像头是否发送任何特定的测试模式,还是仅发送实时图像?
    ⇒实时图像。

    3.您使用的是什么电缆? 这是5.5 吗?
    ⇒²电缆为Canare L-5C2VS。
    www.canare.com/ProductItemDisplay.aspx
    ----------------

    附加问题;
    ・关于增加SDI_OUT VOD,EQ模式是否也会增加SDI_OUT VOD?
    或者,仅CD模式?
    ・是否有其他建议用于Tx端的设备?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Satoshi - San,

    感谢您提供信息! 您发送给我的Canare产品页面仅显示10 MHz时的衰减(dB/MHz),明显低于750 100 m。 我想将这根Canare电缆的损耗曲线与Belden 1694A进行比较,我们已经对其进行了广泛的测试,并发现我们可以达到300 m 的范围。

    由于它们运行HD-SDI (1.5G),客户能否在Nyquist频率(750 MHz)下提供衰减?

    关于您的其他问题:

    1.sdi_out VOD控件适用于EQ模式和CD模式。 这些模式的唯一区别是SDI_IO是输入还是输出。 请增加第一个LMH1297的SDI_OUT VOD,以增加第一个设备的SDI_OUT的驱动强度。

    2.在Tx端,如果删除第一个LMH1297会发生什么情况? 卸下第一个LMH1297后,摄像机和LMH1297接收器之间可以支持多少Canare电缆?

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San

    感谢您的建议,

    我回答以下问题2;
    我认为LMH1297EVM (Tx)至LMH1297EVM (Rx)之间的附加均衡器连接将会扩展电缆范围。
    【摄像机⇒LMH1297EVM⇒电缆⇒均衡器⇒LMH1297EVM⇒SDI监视器】
    以上图片是否正确?

    如果正确,我的考虑均衡器为LMH0384。
    是否有比LMH0384更好的设备?

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    我和你的想法是一样的。

    在EQ模式下使用LMH1297并启用SDI_OUT时,可能会有来自SDI_OUT的串扰,干扰最大电缆范围内SDI_IO上的输入。 要测试是否是这种情况,您应该使用独立的EQ,然后将第二个LMH1297EVM置于CD模式,就像您建议的那样。

    与LMH0384不同,我建议使用LMH0324,它比LMH0384的电缆覆盖范围更长。 因此,连接将是:

    [摄像头=> LMH1297EVM (EQ模式)=>电缆=> LMH0324 => LMH1297EVM (CD模式)=> SDI监视器]

    LMH0324的一种简单测试方法是使用LMH0324-18EVM。

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San

    感谢您提供详细信息。

    很抱歉还有其他问题,LMH0324在这种电缆条件下的平均值是否可以超过4dB~5dB?
    我本来要确认详细的数据表,但请求"更多信息"仍然不能接受。

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi - San,

    很抱歉回复延迟。

    是的,LMH0324能够补偿超过4-5 dB的衰减损耗,因为Belden 1694A电缆可平衡的最大值约为3G时的200 m 和1.5G时的280 m。 请在LMH0324产品登录页面上输入更多信息请求,如果您需要更多信息,我们可以授予您访问设计文档的权限。

    谢谢!

    Michael