This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:TMDS171通电顺序(Vcc/Vdd)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/614873/tmds171-tmds171-power-up-sequence-vcc-vdd

部件号:TMDS171

大家好。

我的客户想知道 TMDS171在数据表中的通电顺序。

Vcc/Vdd和Vdd/Vcc的通电顺序是什么?

我无法理解数据表中的开机顺序。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi,您好!

    之前的数据表要求在Vcc之前应用Vdd,此新图尝试显示Vcc和Vdd之间的顺序,因为在Vcc和Vdd都稳定后,OE=L至少为100us (td2)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    关于通电时间,

    VCC (或VDD)必须在VDD (或VCC)之前在200us内稳定(或VCC和VDD在 200us内稳定),

    好吗?

    如果未验证,这种情况是否会导致闩锁问题?

    谢谢你。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Domenico,

    只要满足td2,TD1就不重要。
    问题是,如果您依赖无源OE电路,则由于内部上拉,功率斜坡正时必然会影响OE正时。

    此致