大家好,
我们将 DP8.3822万HF用于 100BASE-FX应用程序。 光纤模块输入和输出需要交流耦合。
我的问题是什么是100Mbps端口 的信号,漏极开路,LVPECL,LVDS?
我们如何终止它们? 是否有任何工作电路有助于解决问题? 在芯片的EVM板设计上,它显示了它们由高达+3.3V的49.9 欧姆电阻器端接。 但它不能在主板上以这种方式工作,PIN28/RX_ER在大多数时间显示逻辑高,链路断开。
另外,对于100Mbps速率,是否有人知道要使用的最佳SPF光纤收发器?
谢谢
Yaoting