This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046-DCI:TUSB1046与TUSB1002

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1046EVM, TUSB1002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621301/tusb1046-dci-tusb1046-vs-tusb1002

部件号:TUSB1046-DCI
主题中讨论的其他部件:TUSB1002, TUSB1046EVM, TUSB1002EVM

尊敬的先生  

我们测试TUSB1002和TUSB1046使用相同的电缆  

TUSB1002无法达到10Gbps,但TUSB1046可以达到10Gbps  

1.您能否帮助提供TUSB1046EVM 3.1 Gen2 SI符合性测试报告?

2. TUSB1046设置如下,我知道如何修改TUSB1002EVM吗?

3.测试结构如下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,萧敬文:

    我们需要有关迹线和电缆的更多详细信息,因此我可以为两种设备推荐适当的EQ设置。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego

    抱歉!! 您需要哪种电缆信息  

    由于TUSB1046 EQ设置为EQx=00和SSEQx=00,我认为TUSB1002可以找到类似的设置

    但我使用以下黄色值来验证 ,TUSB1002只能在3.1 第1代5Gbps上工作

    PS。  您能帮  我提供TUSB1046EVM 3.1 第2代SI符合性测试报告吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萧敬文:

       我需要知道电缆长度,如果可能,还需要知道损耗曲线。 下面我来总结一下这个问题,你可以使用TUSB1046进行良好的交流,对吗,你想使用TUSB1002复制结果。 请确认。 如果是,请提供TUSB1046上的EQ和SSEQ配置。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego

    是的!! 你是对的
    TUSB1046设置为EQ0 = 0 / EQ1 = 0 / SSEQ0 = 0 / SSEQ1 = 0
    请帮助确认TUSB1002配置设置

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,萧敬文:

    问题可能是由于过均衡,TUSB1002的最小均衡器设置为5dB (@ 5GHz - 10Gbps), 但是您提到的EQ设置会产生负EQ值,TUSB1002无法与此EQ值匹配,似乎端口不需要重新驱动器。

    此致,
    迭戈。