This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:一次性可编程功能

Guru**** 2545000 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/619732/tusb4041i-one-time-programmable-features

部件号:TUSB4041I
主题中讨论的其他部件:TUSB8041

您好,

如何对OTP进行编程?  该数据表显示,要联系TI了解详细信息,我们将非常感谢您提供任何帮助。

谢谢!

布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brandon:

    TUSB8041使用一组USB供应商特定的请求,可用于对OTP进行编程。 我们有一个GUI可用于此目的。
    您能否指定您希望通过OTP进行的设置?

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢快速回复Jorge,

    我们要对OTP进行编程,以执行两项操作:
    -更改下游端口的极性
    -将每个端口设置为“始终连接”

    此致,
    布兰登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经通过电子邮件向您发送了详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我还有一个关于检察官办公室的问题:

    根据TUSB80xx eFuse编程工具用户指南,使用该工具所需的设备如下:

    要使用eFuse编程工具,需要满足以下条件:
    - 基于TUSB80xx的主板,支持eFuse / OTP。
    - 运行Windows XPTm或更高版本(32位或64位操作系统)的PC
    - Microsoft的.NET Framework 4.0。

    我的问题是,要使用此工具,我们需要做出哪些硬件规定? 第一个要求是基于TUSB80xx的主板,带有eFuse / OTP支持。 eFuse / OTP是否支持我们应该在硬件中实施的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon:

    efuse/OTP编程是通过将TUSB4041置于编程模式并通过USB进行编程来完成的。  无需特殊配置。  顾名思义,一旦对efuse进行编程,就无法撤消。

    此致,

    JMMN