This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万Q-Q1:X1和X2之间的内部反馈电阻值

Guru**** 2546690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621619/dp83848q-q1-internal-feedback-resistor-value-between-x1-and-x2

部件号:DP8.3848万Q-Q1

大家好,

我的客户想知道X1和X2之间的内部反馈电阻值。

因为客户体验到了某种设备的振荡
即使设备具有内部反馈电阻器,也在低温度下停止。
客户添加了外部反馈电阻器来处理。

客户想判断是否需要外部反馈
通过了解内部反馈电阻值。

如果您知道它的价值,请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fumio-san,

    我需要咨询设计团队。 我会给你回信息。

    此致,
    很棒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Geet-San,

    感谢您的回复。

    我将等待答案。
    感谢您的合作。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet-San,

    这方面的状态如何?  

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Geet-San,

    这方面的状态如何?

    客户认为DP8.3848万Q-Q1即使温度低也可以。
    客户关心的是晶体方面的要求。

    如果您知道X1和X2之间的内部反馈电阻值,请告诉我。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fumio,

    很抱歉耽误你的时间。
    我们的内部反馈电阻为353k Ω。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross - San,

    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano