This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.364万T-EVK:DP8.364万T-EVK

Guru**** 2549450 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620460/dp83640t-evk-dp83640t-evk

部件号:DP8.364万T-EVK
主题中讨论的其他部件:Alp,, DP8.364万

我购买了两块DP8.364万T-EVK演示板。 我看到文档(snla098a an-1728 IEEE 1588精确时间协议时间同步性能第4页)发现似乎需要另一个ALP基带板来集成这两个板(DP8.364万T-EVK)以测试IEEE1588功能。 而且,TI现在不提供ALP基带板。 因此,我的问题是:如果我想测试DP8.364万T-EVK演示板,我必须开发一个平台,如ALP基带板,EPL可以加载该平台?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是的,运行应用手册中列出的相同测试需要MAC。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Aniruddha,

    感谢您的回答。 您能否告诉我在TI网站的何处可以找到应用说明?

    此致,

    陈伟国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Aniruddha,
    TI现在不再提供ALP基带板? 如果是,
    是否有第二个来源? 或者,我必须自己开发这个平台?

    此致,
    陈伟国
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    遗憾的是,没有其他购买ALP板的来源。 因此,您必须开发该平台。 另一个选项是检查是否可以在另一个基于FPGA的参考设计上开发类似的软件。 这将消除设计新硬件的需要。 要创建软件,您可以使用产品页面"工具和软件"部分中的参考材料: http://www.ti.com/product/DP8.364万/toolssoftware

    此致,

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最近使用了2块MicroZed Zynq板来实现这一目的(其他Zynq SOM板也应该起作用)。

    Zynq芯片上有2个以太网控制器。 默认情况下,MicroZed板在Zynq的臂部控制的引脚上显示其中一个的MII信号,另一个未使用。 但是,MII信号可以重定向到芯片的FPGA部分。 在FPGFA部分中,MII信号可以连接到通用IO引脚,这些引脚可在接头上访问。 (zedboard.org/.../redirecting-peripherals-mio-emio)。 然后,我将这些管座引脚手动连接到DP8.364万T-EVK上的MII引脚。

    对于软件,我在Zynq的ARM部分运行Linux。 当前内核支持DP8.364万作为以太网PHY及其PTP功能。 Linux负责通用以太网配置。  LinuxPTP可用作PTP堆栈。(http://linuxptp-users.narkive.com/kYXafDxt/installation-of-linuxptp-on-ubuntu-pc

    作为一个内核等领域的新手,我花了一些时间来完成所有的配置,但是对于熟悉内核编译的人来说,这不是一项大的工作。 Zynq主板的硬件成本为2倍~ 200美元。

    沃尔夫冈