This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511:TPS2511可以支持I-Phone 7/I-PAD Mini 4快速充电器?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620724/tps2511-tps2511-can-support-i-phone-7-i-pad-mini-4-fast-charger

部件号:TPS2511

TPS2511可以支持i-Phone 7/i-Pad Mini 4快速充电器吗?

如果是,充电器电流?

如果否,任何建议设备都可以支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    我的建议是了解 TPS2549。 它支持iPhone 7快速充电器并支持最新的Apple Protocol 2.4A。 请注意,当前iPhone7的绘制取决于iPhone7本身。

    谢谢!
    Jimmy Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    连接到iphobe 5,6和7时,tps2511将做什么并提供什么?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    TPS2511将根据下行客户端设备的要求提供电源。 TPS2511首先提供100mA的电流,对于2.0 设备,最高可增加500mA;对于3.0 设备,最高可增加900mA。 如果设备和主机之间发生协议握手,它也可以超出当前限制。 这样,最大允许电流可达到1.2 规格1.5A。

    要深入了解该部分,请参阅TPS2511数据表的第7部分。

    此致,
    Jimmy Hua