Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A
大家好,
客户使用PCA9546A并遇到一些问题。
您可以帮助解答以下问题:
1.如果客户使用I2C读取,则I2C无法成功写入。 请提供您对此行为的评论是否符合预期?
2.如何知道内部信道状态(打开或连接)?
这里有两个客户测试实验。
1.写入失败案例:
步骤1:将复位引脚设置为低电平以复位芯片。
步骤2:控制信道1~4定序。(主控制器将使用I2C读取信道状态,如果信道未连接,客户将使用I2C写入设置要连接的信道。) 但是,I2C写入失败。
步骤3:客户使用I2C写入写入0值以关闭所有通道。 但是,这是失败的。
2.写成功案例
步骤1:将复位引脚设置为低电平以复位芯片。
步骤2:控制通道1~4定序。(主控制器将不使用I2C读取通道状态。 I2C写入成功。
步骤3:客户使用I2C写入写入0值以关闭所有通道。 I2C Wite成功。 但客户想知道如何确保信道关闭或不关闭。
谢谢!
SHH