This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540EVM-623:CDP模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2540EVM-623, TPS2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621318/tps2540evm-623-cdp-mode

部件号:TPS2540EVM-623
主题: TPS2540中讨论的其他部件

各位专家,您好!

当我们使用 TPS2540EVM-623演示时,我有如下问题:

1.如果我希望 在CDP模式下使用TPS2540,我的手机或平板电脑是否需要支持CDP?

2.如何知道 我的手机或平板电脑支持CDP?

3.如果我 的手机或平板电脑不支持CDP,并且两者都需要充电和数据传输,您是否有可用的解决方案?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jenny:

    1.如果手机或平板电脑不支持CDP检测,则该端口仍将提供电源,但不支持1.5 A。相反,它将提供500 mA或900 mA,具体取决于手机或平板电脑是否支持2.0 或3.0。

    2.我可以告诉你电话或桌子是否支持CDP检测。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Donovan,

    感谢你的帮助。 如果可能,请帮助解决另外两个问题。

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jenny:

    1和2: 判断手机或平板电脑是否支持CDP检测的唯一方法是将手机或平板电脑连接到CDP并监控D+和D-线路。  如果支持连接到CDP,下面的示波器画面将显示D+和D-行的外观。

    3. 如果设备不支持CDP检测,但仍需要充电并进行数据通信,则在CDP模式下连接至TPS254*设备时,仍会进行通信并进行充电。  充电可能不符合设备的最大电流容量,但仍可提供电源。

    此致,

    多诺万