This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK2501:PRBS 2^7-1位模式信息和在PRBS启用模式下接收错误检测时间

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK2501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621291/tlk2501-prbs-2-7-1-bit-pattern-information-and-receive-error-detect-time-in-prbs-enable-mode

部件号:TLK2501

大家好,

我的客户想知道以下信息。

(1) TLK2501 PRBS 2^7-1位模式

(2)接收错误检测时间(从错误的PRBS模式传入到输出PRBS_PASS断言)
   在PRBS启用模式下

如果您有疑问,请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F.N:您好!

    很抱歉回复延迟。 PRBS 2^7-1位模式内置TLK2501有127个位(128-2 = 126位)。

    关于错误检测时间,请让我与团队核实。 我会尽快回来回答问题。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moran-san,

    感谢您的回复。

    客户希望获得基于PRBS 2^7-1位的模式。
    所以,我将这种模式基因化了。  请查看:e2e.ti.com/.../PRBS_2D00_2_5E00_7_2D00_1pat_2D00_Gen.xlsx
    此模式是否正确? 请告诉我。

    关于错误检测时间,我将等待答案。
    感谢您的合作。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fumio-san,

    您生成的阵列看起来不错。 您能否澄清客户为何不使用TLK2501的PRBS生成器?

    请让我推动团队获取错误检测时间。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fumio-san:

    然后,可以在一段时间后读取错误计数器,以计算BER。 正确的持续时间将取决于串行数据速率,要测量的BER目标以及BER测量所需的置信度。 例如,如果串行速率为5 Gbps,并且您希望验证BER是否优于具有95 % 可信度的1E-12,则需要在大约10分钟(3E12位次)后读取零错误。 一个好的计算器工具可以在这里找到: www.jittertime.com/.../bercalc.shtml。

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moran-san,

    感谢您的回答。

    我有疑问。

    PRBS_PASS在PRBS启用模式中发生错误时不会立即输出低电平?
    这是否意味着客户必须等待3E12位时间才能获得PRBS_PASS低输出?

    客户想知道从检测到第一个错误到输出PRBS_PASS LOW的时间
    在PRBS启用模式下。

    请告诉我。

    此致,
    Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Fumio-san:

    很抱歉混淆了。 基本上,一旦检测到有效的PRBS模式,TLK2501中的PRBS验证器将触发PRBS_PASS,使其达到高值。 无需跟踪所有2^7-1位即可完成此操作,因为PRBS模式可以通过算法生成。 验证器只需要能够读取前几位,计算下一位应该是什么,然后将其与正在接收的值进行比较。 一旦检测到无效位,PRBS_PASS指示灯将变为低电平。

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moran-san,

    您的回答非常有用。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano