This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:PCLK模式设置

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/621025/ds90ub913a-q1-pclk-mode-setting

部件号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB914A-Q1

尊敬的先生:

我们的客户正在测试其主板上DS90UB913A-Q1和DS90UB914A-Q1之间的通信。

该板可在外部振荡器模式下成功工作,但无法在PCLK模式下工作。

他们想知道PCLK模式所需的设置。 请提供建议。

串行器(913A)在每种模式下的状况和设置如下所示。

-外部振荡器模式:->工作成功

 12位HF,外部OSC至GPO3 = 26MHz,GPO2至成像仪= 13MHz,成像仪至PCLK = 39MHz,Rmode = 4.7kΩ

- PCLK模式:->不工作

 12位HF,成像仪至PCLK = 54MHz,Rmode = 100kΩ Ω

在PCLK模式下,在PCLK上观察到37MHz, 在解串器(914A)上的HSYNC和VSYNC上观察到无信号。

我们的客户确认了PCLK为54MHz,串行器(913A)上的HSYNC和VSYNC为适当的信号。

他们是否需要对PCLK模式进行其他更改和设置?

非常感谢您的善意建议。

此致,

KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的查询,应用工程师将进行审核并回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您告诉我。 我期待收到您的反馈。

    此致,

    KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您能否就我的问题提供反馈?

    非常感谢您的合作。

    此致,

    KOIDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请确保将反序列化器配置为适当的12b HF模式设置。 在成像器模式下使用PCLK时,根据DS90UB913A数据表,PCLK信号的质量对于具有低抖动也很重要。
    DS90UB913A和DS90UB914A EVM的用户指南也可能有助于参考不同的模式设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam-san,

    感谢您的反馈。 其系统在外部振荡器模式下与12b HF模式一起成功工作,因此假定反序列器已配置为适合12b HF模式的设置。 我要求他们确认来自成像仪的PCLK输入时钟的质量,例如低抖动。

    此致,
    KOIDE