This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:关于channel_control_1的位1的默认值

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/620683/tlk10031-about-the-default-value-of-bit1-of-channel_control_1

部件号:TLK1.0031万
主题中讨论的其他部件:TLK1.0232万

大家好,

 

我们想知道channel_control_1的位1的默认值。

我对数据表的内容感到困惑…

我知道“0”和“1”的位置是错误的。

如果是,我们认为此默认值为“0”(因此选择REFCLK_0_P/N),因为数据表中提到了“Default 1'b0”。

我的理解是否正确?


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kanemaru,

    正确值如下所示:

    0=选择REFCLK_0 P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考(默认1'b0)
    1=选择REFCLK_1 P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考

    我已在数据表中请求此更改。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的回复。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

     

    我还有一个问题。

    我发现了一些类似的错误,并了解“默认1'b x”是正确的信息。

    我的理解是否正确?

    您能否修改数据表中的这些内容?


     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru,

    很棒的地方! 请让我与团队核实,根据我的理解,我们需要更改这些值,因为此设备已在TLK1.0232万中使用。 如果是,我将尽快在数据表中请求这些更改。

    谢谢!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    我非常感谢你们的合作。

    请继续为我们提供支持。

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

     

    我还有其他问题。

     

    -----------------

    [Q1]

    我想知道以下阻抗的真实默认值。

    -10G_TX_MODE_SEL (G)

    -sw_PCS_SEL (RX)

    -sw_dev_mode_sel (RXG)

    -10G_TX_MUX_SEL (G)

    -REFCLK_SW_SEL(RXg)(我知道默认值是“1'b0”,因此“选择REFCLK_0_P/N作为HS Side SerDes宏的时钟参考”)

     

    [Q2]

    根据[Q1],请让我再次提问。

    您过去的回答是否有修改?

     

    https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/p/60.5953万/2240118#pi239031350=1</s>224.0118万 2.3903135亿

     

    <您过去的答案>

    如果客户要使用10GBASE-KR模式,他们只需将HS_PLL_Mult [3:0]更改为'1100'(x 16.5),

    在这种情况下,设备将执行自动协商和链接培训,如果不需要这些功能,请禁用它们。

    -----------------

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru,

    回答1. 我们需要修改这些寄存器的默认值,因为存在交换 错误。 因此,正确的默认值如下所示:

    10G_TX_MODE_SEL

    0 = TX mod依赖TX_MUX_SEL (默认1b'0)

    1=在传输信道上启用1到1模式。

    sw_PCS_SEL

    1=将设备设置为10GBASE-KR模式(Defaul 1b'1)

    0=将设备设置为1G-KX模式

    sw_dev_mode_sel

    1=设备设置为10G模式

    0= 在clase 45模式下,使用自动协商设置设备模式。 在第22条模式中,设备设置为1G-KX模式(默认1b'0)。

    10G_TX_MUX_SEL

    0 = 2到1

    1 = 4到1 (默认1b'1)

    REFCLK_SW_SEL

    0=选择REFCLK_0_P/N作为时钟参考(默认1b'0)。

    1=选择REFCLK_1_P/N作为时钟参考。

    注意。 请将TLK1.0232万数据表用作默认值寄存器的参考。

     

    回答2: 默认情况下,设备设置为10GBASE-KR模式,只需更改HS_PLL_Mult [3:0]。

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您提供信息。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

     

    我还有一个问题。

    请告诉我们新数据表的发布时间表。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kanemaru,

    我已请求进行这些更改以修复数据表,但很遗憾,我没有发布数据表的确切日期,因为这取决于其他团队。 现在,请参阅TLK1.0232万数据表以了解寄存器映射。

    谢谢!

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    感谢您的及时回复。

    如果您有计划,请联系我。

    此致,

    Kanemaru