请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB933-Q1 您好,
我们正在使用具有933串行器的130万像素摄像头。
W正在使用OV1064.212万dB有源阵列大小为1280x1080的1080的摄像机。我们想知道933是否可行。
每行像素1280,行数1080,每秒36帧,每像素12位,行 消隐为1543
请 告诉我们如何计算串行器上的净数据速率。
此外,如何考虑MIPI 400MHz的线路消隐和帧消隐。
我的计算方法如下,请确认
净数据速率=(每行像素+行消隐)*行数*FPS *位宽度)
以上公式是否正常?
此致,
Narasimha
ZF TRW